Símbolo:
Función: La pestaña ofrece un editor para configurar la interfaz del marco de la visualización que se abre a continuación. Este editor se utiliza para definir las propiedades de la interfaz de trama y, a continuación, configurar cada una de ellas en detalle. Si la visualización está referenciada en una visualización superior con un marco, los valores reales pueden configurarse allí mediante las propiedades configuradas aquí, que actúan como parámetros de transferencia. El marco con la visualización referenciada se presenta entonces como un elemento de visualización y se apoya en los mismos editores.
Llame a: Automático al abrir el objeto de visualización
Para que la interfaz del marco de una visualización sea clara, le recomendamos que pase como parámetros el menor número posible de propiedades predeterminadas del marco.
Cuando una visualización con una interfaz de marco es referenciada por otra visualización mediante un elemento de marco, trae consigo las propiedades mostradas aquí en la vista de árbol. En la visualización de referencias, se presenta entonces como un elemento de visualización ordinario: con propiedades categorizadas y ordenadas jerárquicamente. Y con editores para ayudar a especificar el valor con editores que coincidan con el tipo de datos.
|
Vista en árbol jerárquica con categorías |
Corresponde a la vista «Properties» de un elemento de visualización Una interfaz de marco consta de propiedades que pueden agruparse temáticamente y ordenarse jerárquicamente mediante categorías. |
|
«Descripción del elemento» |
Descripción que se muestra en el editor de visualizaciones cuando se utiliza la visualización como referencia en un marco. |
|
«Propiedad» |
Propiedad visible externamente representada como un nodo de la vista en árbol jerárquica Tipos de nodos:
|
|
«Valor por defecto» |
Se muestra en la vista «Propiedades» en «Valor» (si no se ha configurado nada más allí) Según el tipo de variable como literal o variable Por ejemplo: |
|
«Tipo de variable» |
Tipo de variable de la propiedad, seleccionada entre los tipos de datos disponibles en todo el proyecto (tipos de datos básicos, tipos de datos definidos por el usuario, bloques de función, POU de biblioteca). Ejemplo: |
|
«Texto ID» |
ID de una lista de texto de todo el proyecto para localizar el nombre de la propiedad Por ejemplo: |
|
«Descripción ID» |
ID de una lista de texto de todo el proyecto que hace referencia a una descripción de la propiedad Por ejemplo: |
|
«Tipo de editor» |
Tipo de editor en línea que se abrirá al configurar la propiedad elemento del marco: Editor para «Texto», «Variable», «Color», «Fuente», «Cuadro de texto», «Lista de prueba», «Imagen», o «Cuadro combinado» |
|
«Variable» |
Enlace a la variable de interfaz o de proyecto Ejemplo: |
Ejemplo: Gauge visualización
Fig. 265: Configuración del marco de Gauge

La interfaz de marco de Gauge tiene las siguientes propiedades como parámetros: Scaling type, Value, Min, Max, Colors, Font, Image, y Label. Además, las propiedades por defecto Position, Center, Absolute movement, y State variables pueden parametrizarse.